Dans le secteur de l’emballage, les machines sont fortement sollicitées, souvent soumises à des cadences particulièrement soutenues. Pour des raisons évidentes de rentabilité, la disponibilité du matériel doit être maximale, et il est important de limiter la durée des interventions techniques. Dès la conception d’un équipement, cela implique de penser à faciliter sa future maintenance. L’intégration d’unités linéaires dans les systèmes de guidage apporte une réponse tout à fait appropriée : ce sont des composants facilement stockables et interchangeables, qui ramènent les temps d’arrêt à leur strict minimum.
Le concepteur d’aujourd’hui est confronté, à l’heure de la mondialisation, à une pression permanente. Sur fond de concurrence très active, d’évolutions technologiques régulières, l’entreprise a l’obligation – pour rester un acteur de premier plan – d’être réactive, performante, tout simplement… efficace ! C’est pourquoi entretenir sa compétitivité est l’un des objectifs majeurs, qui passe par des liens étroits et confiants établis avec ses fournisseurs et ses partenaires.
Lancée au printemps 2015, la stratégie européenne pour le marché unique numérique s’intéresse aujourd’hui de près au secteur industriel. Plus de 50 milliards d’euros d’investissements sont annoncés dans plusieurs domaines-clés : cloud, 5G, objets connectés, cybersécurité.
Depuis l’époque où monter à cheval était de coutume pour se déplacer, le monde du transport a subi une vraie révolution technologique avec le quatre-roues motorisé. Aujourd’hui, nous risquons fort bien de vivre une nouvelle révolution, cette fois-ci culturelle avec l’apparition des véhicules autonomes. En effet, L’IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), estime que 75% des véhicules seront sans chauffeur d’ici 2040 ! C’est un marché en devenir, sur lequel les plus grands comme Google ou les constructeurs automobiles sont déjà en marche. Cela promet de nombreux changements…
Au-delà de la rapidité d’industrialisation d’une idée, Rollon propose déjà une large gamme de produits spécifiques, simple à adapter au besoin de sa clientèle.